Objets

Un objet est un élément qui identifie un objet physique tel qu'un moteur ou un objet non physique tel qu'une alarme numérique.

Composants d’objets

Un objet peut contenir :
  • Nom d’affichage
  • Description
  • Variables
  • Objets imbriqués

Exemple d’objet

Un moteur physique est un objet mécanique présentant des caractéristiques opérationnelles spécifiques, telles que l’accélération, la vitesse et le couple. L’objet
Motor
de votre projet est un objet contenant les mêmes propriétés.
Propriétés de l’objet Moteur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.