Configurer une grille d’alarmes
Ajoutez une table qui affiche l’état des alarmes en temps réel.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques, recherchezAlarm Grid.
- SousComposants, faites glisserGrille d’alarmesversPage2 (type)dansVue de projet.GrilleD’alarmes1apparaît sousPage2 (type).
- SélectionnezFermer.
- DansVue de projet, sélectionnezGrilleD’alarmes1.
- DansPropriétés, définissezAlignement horizontalsurStretch.L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
Fournir une réponse