Configurer un panneau de navigation

Configurez un panneau de navigation pour basculer entre différents panneaux lors de l’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur
    MainWindow (type)
    .
    Le type de fenêtre s’ouvre dans l’éditeur.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Panneau de navigation
    .
    Le panneau de navigation apparaît dans la fenêtre principale sans position précise.
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    et
    Alignement vertical
    sur
    Stretch
    .
    Le panneau de navigation occupe toute la hauteur et la largeur de la fenêtre principale et recouvre le logo.
  4. Définissez
    Marge supérieure
    sur
    55
    .
    Le panneau de navigation ne recouvre plus le logo.
  5. Faites glisser
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    et
    Page4 (type)
    vers
    PanneauDeNavigation1
    .
Volet de navigation avec pages vides
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.