Configurer un logo
Ajoutez et positionnez un logo de votre choix dans le coin droit de la fenêtre principale.
Conditions préalables
- Pour configurer un logo
- DansVue de projet, double-cliquez surMainWindow (type).L’éditeur s’ouvre dans un onglet distinct.
- Faites glisser le fichier de logo de votre ordinateur vers la zone de fenêtre principale de l’éditeur.Le logo apparaît dans l’éditeur. Selon les résolutions du logo et de la fenêtre principale, le logo peut prendre trop d’espace ou être positionné de manière incorrecte.
- DansPropriétés, définissezLargeursur200.
- DéfinissezAlignement horizontalsurRight.
- DéfinissezMarge supérieureetMarge droitesur5.
Fournir une réponse