Configurer la signature d’audit
Utilisez AuditSigning pour demander aux utilisateurs de fournir des signatures électroniques.
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- Dans la fenêtreBibliothèques, recherchezSigning Workflows.
- SousComposants, faites glisserSignature des workflowsversInterface utilisateurdans le voletVue de projet.Dans le voletVue de projet, le dossierAuditSigning1s’affiche.
- 4. Développez le dossierAuditSigning1et sélectionnezAuditDialogBox.
- 5. Dans le voletPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéUtilisateurset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Dans le voletVue de projet, sélectionnezSigningController.
- Dans le voletPropriétés, procédez comme suit :
- Ajoutez des utilisateurs et des groupes autorisés à signer et à double signer.
- Sélectionnez le type de workflow par défaut.
- Dans le voletVue de projet, sélectionnez la variable.CONSEIL: Par exemple, si vous souhaitez déclencher un workflow de signature électronique lorsqu’un utilisateur change la valeur d’une jauge linéaire, configurez l’objet de variable associé à la valeur de la jauge.Pour plus d’informations, consultez Référence de signature d’audit.
- Dans la partie supérieure du voletPropriétés, sélectionnez et sélectionnezSignature AuditSigning.
- (Facultatif) Configurez les paramètres de signature d’audit par défaut en sélectionnant un type de workflow et en ajoutant des utilisateurs et des groupes qui peuvent effectuer le workflow.CONSEIL: Les paramètres de signature d’audit par défaut sont hérités de l’objetSigningController.
Fournir une réponse