Afficher les données de la table de base de données
Vous pouvez afficher les données stockées dans une table de base de données en faisant glisser celle-ci dans l'objet
Grille de données
.Conditions préalables
- Pour afficher les données de la table de base de données
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud et sélectionnez .Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type).
- Double-cliquez sur l’objetGrille de donnéespour l’ouvrir dans l’éditeur.
- DansVue de projet, sélectionnez un objetBase de données.
- DansPropriétés, faites glisser une table de base de données dans l’objetGrille de donnéesde l’éditeur.L'objetGrille de donnéesaffiche les données stockées dans la table de base de données.
- (Facultatif) Pour afficher les données mises à jour en temps réel lors de l’exécution, invoquez la méthodeMettre à jourde l’objetGrille de données.CONSEIL: Vous pouvez associer la méthodeMettre à jourà l’Événement MouseClickd’un objetBouton.
Fournir une réponse