Modifier les propriétés d'un objet graphique
Modifiez les propriétés d'un objet graphique pour modifier son nom, ses propriétés uniques, son apparence et son comportement lors de l'exécution.
Les propriétés affichées pour un objet graphique dépendent de l'objet graphique sélectionné. Pour ouvrir l'objet graphique afin d'afficher son contenu avant de modifier ses propriétés, dans
Propriétés
, sélectionnez .- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez le conteneur ou l'objet graphique.
- DansPropriétés, modifiez les propriétés dans les catégories suivantes :
- Nom. Sélectionnez le nom existant et entrez un nouveau nom pour l'objet graphique.
- Apparence. Modifiez l’apparence de l’objet graphique lors de l’exécution.
- Taille et disposition. Modifiez la taille et la position de l'objet graphique lors de l'exécution.
- Événements. Ajoutez des méthodes pour que les événements s’exécutent lorsque l’utilisateur exécute une action ou que le système en demande une.CONSEIL:Les objets graphiques de jauge contiennent les catégoriesValeuretJauge. Si les propriétésValeur minimaleetValeur maximaled’une jauge changent continuellement et rapidement, les performances de l’application d’exécution sont impactées, car la jauge doit être redessinée à chaque changement.
Fournir une réponse