Copier un objet graphique
Copiez un objet graphique pour dupliquer sa configuration. Les objets graphiques copiés permettent de créer une cohérence et d'économiser du temps lors de la création d'objets graphiques.
- DansVue de projetou dans la fenêtre, sélectionnez le conteneur ou l’objet graphique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet graphique et sélectionnezCopierou appuyez sur .
- Cliquez avec le bouton droit de la souris dansVue de projetou dans la fenêtre et sélectionnezCollerou appuyez sur . L’élément graphique est collé au-dessus de l’élément graphique copié.
- Faites glisser le nouvel objet graphique hors de l'objet graphique copié.
Fournir une réponse