Spécifier la visibilité d'un objet graphique
Déterminez si un objet graphique est visible dans la fenêtre lors de l'exécution.
- Dans la fenêtre ou dansVue de projet, sélectionnez le conteneur ou l'objet graphique.
- DansPropriétés, sousVisible, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Vrai. L'objet graphique s'affiche dans la fenêtre lors de l'exécution.
- Faux. L'objet graphique ne s'affiche pas dans la fenêtre lors de l'exécution.
Fournir une réponse