Modifier l'ordre des objets graphiques

Déplacez les objets graphiques sélectionnés devant ou derrière d'autres objets graphiques dans la zone de conception.
  1. Dans
    Projet
    , double-cliquez sur un conteneur ou sélectionnez
    Editor
    .
    L’éditeur ouvre un onglet distinct pour le conteneur.
  2. Sélectionnez l’objet à déplacer.
    CONSEIL: Pour sélectionner plusieurs objets graphiques, maintenez la touche
    Maj
    enfoncée et sélectionnez d'autres objets.
  3. Dans la barre d'outils Zone de conception, sélectionnez le bouton de déplacement de l'objet graphique par rapport aux autres objets graphiques :
    • Déplacer à l'arrière-plan
      . Permet d'envoyer l'objet graphique derrière tous les objets de la zone de conception.
    • Déplacer derrière
      . Permet d'envoyer l'objet graphique derrière l'objet suivant dans la zone de conception.  
    • Déplacer devant
      . Permet d'envoyer l'objet graphique devant l'objet suivant dans la zone de conception.
    • Déplacer au premier plan
      . Permet d'envoyer l'objet graphique devant tous les objets de la zone de conception. 
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.