Déplacer un objet graphique
Déplacer un objet graphique dans la fenêtre pour placer les objets tels qu'ils s'afficheront lors de l'exécution. Tous les objets d'un conteneur se déplacent avec celui-ci.
- Pour déplacer un objet graphique, deux options s'offrent à vous :
- Dans la fenêtre, sélectionnez et faites glisser le conteneur ou l'objet graphique.
- DansVue de projet, sélectionnez le conteneur ou l'objet graphique, puis dansPropriétés, modifiez les valeurs suivantes :
- Alignement horizontal. Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe X.
- Alignement vertical.Entrez la valeur de l’espace entre l’objet et l’axe Y.
CONSEIL: La position de l’objet graphique dansVue de projetdétermine l’ordre des objets graphiques sur l’axe Z par rapport aux autres objets dans le même conteneur. Les objets situés plus bas dans l’arborescence s’affichent plus haut dans l’ordre sur l’axe Z.
Fournir une réponse