Créer un moteur de présentation

Ajoutez un moteur de présentation natif ou Web à votre projet.
CONSEIL: Chaque projet peut contenir un seul moteur de présentation natif et Web.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet de fenêtre.
  2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Pour créer un moteur de présentation par défaut, sélectionnez
      Nouveau
      Moteur de présentation natif
      .
    • Pour créer un moteur de présentation Web, sélectionnez
      Nouveau
      Moteur de présentation Web
      .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez les propriétés requises du moteur de présentation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.