Créer une feuille de style

Chaque projet créé à partir d'un modèle standard comprend une feuille de style. Vous pouvez créer d'autres feuilles de style pour le projet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
    Interface utilisateur
    .
  2. Sélectionnez
    Nouveau
    Feuille de style
    . La feuille de style s'affiche dans le dossier
    Interface utilisateur
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.