Modifier un enregistreur de données
Modifiez un enregistreur de données existant.
Conditions préalables
en procédant de l’une des manières suivantes :
- Pour modifier un enregistreur de données
- Dans la barre d’outils, sélectionnezOuvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer un enregistreur de données.
- Sélectionnez l’enregistreur de données à modifier.
- Si nécessaire, modifiez leNomet les propriétés de l’enregistreur.
- SélectionnezSuivant.
- S’il n’y a pas de base de données pour l’enregistreur, créez une base de données :CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une base de données existante et sélectionnerDupliquer. La duplication d’une base de données est utile si vous souhaitez créer une base de données basée sur une base de données existante.
- SélectionnezNouvelle base de donnéeset complétez les champs suivants :
- Nom. Nom de la base de données.
- Type. ChoisissezIntégréeouConnexion ODBC.
- SélectionnezSuivant.
- Définissez les propriétés de la base de données.
- SélectionnezSuivant.
- Sélectionnez la base de données qui doit stocker les données de l’enregistreur, puis sélectionnezSuivant.
- Sélectionnez les variables que vous voulez enregistrer et sélectionnezSuivant.CONSEIL: Vous pouvez trouver des variables rapidement à l’aide du champ de recherche.
- SélectionnezQuitter.
- (Facultatif) Définir un intervalle de zone morte.
- (Facultatif) Stocker les codes d’opération de lecture.
- (Facultatif) Stocker la date et l’heure de lecture des variables.
Fournir une réponse