Sauvegarder un projet

FactoryTalk Optix Studio
crée automatiquement des sauvegardes de projets.
Les projets sont automatiquement sauvegardés :
  • Lorsque vous enregistrez un projet
  • Lorsque vous mettez à jour un projet pour rendre celui-ci compatible avec une version plus récente de
    FactoryTalk Optix Studio
  • Chaque fois que vous mettez à jour un projet pour réparer un projet corrompu. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
L’emplacement par défaut du dossier de sauvegarde est le suivant :
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Chaque dossier de projet se compose d’autres sous-dossiers avec les différents types de sauvegardes suivants :
  • Automatique
    . Trois sauvegardes, effectuées lors de l’enregistrement du projet.
  • Récupération
    . Une sauvegarde, effectuée en cas d’ouverture et de tentative de réparation d’un projet corrompu. Consultez la rubrique Restaurer un projet.
  • Mise à niveau
    . Deux sauvegardes, effectuées lors de la mise à jour du projet pour la rendre compatible avec une version plus récente de
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.