Créer un projet

Un projet contient les éléments composant une
Application FactoryTalk Optix
. Vous pouvez créer un projet local ou un projet à partir d’un emplacement distant.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Projet
    .
    La page de démarrage s’ouvre.
  2. Sélectionnez
    Nouveau
    .
  3. Pour créer un projet local comportant une fenêtre par défaut et des catégories configurées dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Par défaut
    .
    Pour créer un projet vide sans contenu par défaut, dans
    Options FactoryTalk Optix Studio
    , sélectionnez
    Mode Avancé
    , puis redémarrez
    FactoryTalk Optix Studio
    afin de sélectionner
    Vide
    sur la page de démarrage. Consultez la rubrique Définir les options.
    1. Dans
      Nom
      , entrez le nom du projet.
    2. Dans
      Emplacement
      , entrez le chemin d’accès au projet.
      L’emplacement par défaut est
      C:\Users\
      UserName
      \Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix
      . Sélectionnez
      Parcourir les fichiers
      pour rechercher un autre emplacement.
    3. (Facultatif) Sélectionnez
      Utiliser le contrôle de version
      .
      Lorsque le contrôle de version est activé, vous pouvez sauvegarder l’état de votre projet vers un référentiel local et transférer les modifications locales vers un référentiel distant.
    4. (facultatif) Sélectionnez
      Chiffrer les secrets
      pour chiffrer les mots de passe de projet, les objets personnalisés avec un type de données
      Password
      et les fichiers
      YAML
      qui représentent le modèle d’information du projet.
      CONSEIL: Pour activer l’option
      Chiffrer les secrets
      , connectez-vous à
      FactoryTalk Hub
      . Pour plus d’informations, consultez Chiffrement des secrets du projet.
    5. Sous
      Définir la taille principale de fenêtre
      , spécifiez la largeur et la hauteur de la fenêtre principale lorsque vous créez des projets. Acceptez la taille de la fenêtre
      Personnalisée
      par défaut, entrez une nouvelle
      Largeur
      et
      Hauteur
      pour une nouvelle taille de fenêtre personnalisée, ou sélectionnez une taille de fenêtre préconfigurée ou un panneau Optix.
      La taille de fenêtre personnalisée par défaut est 400 x 400 pixels.
    6. Sélectionnez
      Créer
      .
  4. (Facultatif) Pour créer un projet à partir d’un emplacement distant :
    1. Sélectionnez
      Distant
      .
    2. Dans
      URL distante
      , entrez l’URL de votre dispositif distant fourni par votre administrateur système pour spécifier le projet distant que vous souhaitez ouvrir.
    3. Dans
      Emplacement
      , saisissez le dossier sur votre ordinateur local dans lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant.
    4. Sélectionnez
      Ouvrir
      .
      Si vous êtes connecté à
      FactoryTalk Optix
      , vous n’avez pas besoin de connaître l’
      URL distante
      ou l’
      Emplacement
      .
      Créer un nouveau projet
      affiche automatiquement tous les référentiels potentiels accessibles avec votre compte GitHub et tous les projets à distance que vous pouvez ouvrir.
      Ouverture du projet à distance
      s’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
Le nouveau projet s’ouvre. Si un projet existant a déjà été ouvert, celui-ci s’ouvre dans une nouvelle instance de
FactoryTalk Optix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.