Créer un bouton pour redémarrer l’application
Vous devez redémarrer l’
FTOptixApplication
pour que les modifications de date et d’heure du widget Configuration de date et d’heure
prennent effet.Créez un bouton pour redémarrer l’
FTOptixApplication
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit sur le dossier qui contiendra le bouton et sélectionnez .Bouton# (type)s’affiche dansVue de projet.
- Lorsque l’optionBouton# (type)est sélectionnée, dansPropriétéssousÉvénements, sélectionnezAjouter une nouvelle méthodeen regard de l’événement, tel qu’unévénement MouseClick, pour lequel vous souhaitez fermer l’FTOptixApplication.
- DéveloppezCommandes de base, sélectionnezRedémarrer, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse