Variables d’interfaces réseau

Liez une propriété d’un objet graphique à une variable
Interfaces réseau
prédéfinie dans l’objet
Adresses IP supplémentaires
afin de configurer le réseau pour votre dispositif IHM. Par exemple, liez la variable
Adresses IP
pour spécifier l’adresse IP du dispositif IHM. Pour lier une variable, reportez-vous à la section Créer des liens dynamiques.
La catégorie
Adresses IP supplémentaires
sous
Interfaces réseau
dans le navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées au dispositif IHM.
Variables Adresses IP supplémentaires
Variable
Type
Définition
Lecture ou Écriture
Redémarrage requis
Nom de l’interface
String
Nom de l’interface
Lecture seule
Redémarrage non requis
DHCP activé
Boolean
Obtenir automatiquement les paramètres IP à l’aide de DHCP
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Adresse IP
String
Adresse IP du réseau
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Masque
String
Masque de sous-réseau du réseau
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
DNS 1
String
Adresse DNS principale du réseau
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
DNS 2
String
Adresse DNS secondaire du réseau
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Passerelle par défaut
String
Adresse IP de la passerelle réseau par défaut
Lecture/Écriture
Redémarrage requis
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.