Utilisateurs

Les utilisateurs sont des objets dans
Vue de projet
. Attribuez des autorisations et des rôles aux utilisateurs pour déterminer le contenu et l’interface visibles par l’utilisateur dans l’application lors de l’exécution.
Chaque projet possède un utilisateur anonyme par défaut qui authentifie la session de l’application. Lors de l’exécution, l’utilisateur de la session est l’utilisateur connecté à l’application. Le contenu et l’interface utilisateur qui s’affichent dépendent des propriétés et du groupe attribués à l’utilisateur. Par exemple, l’interface peut modifier les éléments suivants :
  • Paramètres régionaux de la session et mise à jour de l’interface graphique
  • Objets graphiques et informations disponibles dans l’interface, en fonction des groupes auxquels appartient l’utilisateur
CONSEIL: Pour autoriser les utilisateurs locaux et de domaine à se connecter, reportez-vous à la section Authentification.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.