Extraire les modifications apportées par d’autres utilisateurs à partir du référentiel distant

Extrayez les modifications pour afficher les mises à jour et les conflits entre le référentiel distant et votre projet local. Utilisez Aperçu de l’extraction pour accepter les mises à jour et résoudre les conflits.
Lorsqu’il y a des modifications à extraire du référentiel distant, le message « Modifications à distance disponibles pour l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône
Extraire du dépôt distant
affiche un nombre bleu qui correspond au nombre de validations à extraire. Par exemple,
Extraire du dépôt distant
indique qu’une validation est prête pour l’extraction.
  1. Dans le projet ouvert, sélectionnez
    Extraire du dépôt distant
    . Les conflits et modifications entre le projet local et le projet dans le référentiel distant apparaissent en surbrillance
    dans
    Aperçu de l’xtraction.
    CONSEIL: Un conflit peut se produire en cas de changement d’une valeur de propriété dans le projet distant et le projet local. Un conflit peut également survenir si un objet est retiré dans une version du projet et que ce même objet est modifié dans le référentiel distant. Les conflits en surbrillance indiquent les valeurs modifiées et les objets retirés qui sont barrés. Le nombre de conflits s’affiche dans la barre d’état.
  2. (facultatif) Dans la partie supérieure de
    Aperçu de l’extraction
    , sélectionnez le contenu à afficher :
    • Tout
      . Tout le contenu de projet dans les projets locaux et distants.
    • Mises à jour
      . Uniquement les modifications apportées aux projets locaux et distants.
    • Conflits
      . Uniquement les conflits entre les projets locaux et distants.
  3. Développez un conflit en surbrillance pour afficher les valeurs conflictuelles.
  4. (Facultatif) En haut de l’aperçu, sélectionnez
    Sort descending
    pour consulter et développer le conflit suivant ou
    Sort ascending
    pour revenir au conflit précédent.
    CONSEIL: Une icône sur une ligne dans
    Aperçu de l’extraction
    indique ce qui suit :
    • Preview conflicts
      Il existe un conflit entre le projet local et le projet distant.
    • Preview resolved
      Un conflit a été résolu en sélectionnant la modification locale ou la modification distante sur la ligne.
    • Preview changes
      Une modification existe dans le projet local ou distant.
    • Preview additions
      Un objet a été ajouté.
    • Preview deletions
      Un objet a été supprimé.
  5. Dans chaque ligne mise en surbrillance, sélectionnez la version du contenu à conserver :
    • Modification individuelle locale. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez la modification locale
      Historique local
      à gauche.
    • Modification individuelle effectuée à distance. Sur une ligne en surbrillance, sélectionnez la modification distante
      Historique distant
      à droite.
    • Toutes les modifications locales. En haut de l’aperçu, sélectionnez
      Prendre tout en local
      .
    • Toutes les modifications distantes. En haut de l’aperçu, sélectionnez
      Prendre tout à distance
      .
  6. Sélectionnez
    Accepter
    pour accepter les modifications sélectionnées, ou
    Annuler
    pour rejeter tous les conflits dans le projet distant et conserver les valeurs du projet local.
Le projet s’ouvre et le message « Le projet est synchronisé » s’affiche dans la barre d’état.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.