Créer une grille d’alarmes analogiques
Créez une
Grille d’alarmes analogiques
pour afficher l’état de chaque alarme sur une ligne, y compris les valeurs Haut, Haut-haut, Bas ou Bas-bas.- Personnalisez les objets inclus dansGrille d’alarmes analogiquespour modifier l’aspect de la grille et afficher des informations spécifiques sur les alarmes.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezWidgets.
- SousComposants, faites glisserGrille d’alarmes analogiquesvers un dossier du dossierInterface utilisateur.GrilleD’alarmesAnalogiques# (type)s’affiche.
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezFermer.
- (facultatif) Dans l’éditeur, sélectionnez la grille d’alarmes et les boutons de la grille d’alarmes pour personnaliser lesPropriétéset lesÉvénementsde la grille ainsi que les boutons. Par exemple, pour modifier l'apparence de la grille :
- Couleur de la ligne. Sélectionnez la ligne de couleur d’arrière-plan ouAjouter un lien dynamique
- Couleur du texte de la ligne. Sélectionnez la couleur du texte dans la grille d’alarmes ouAjouter un lien dynamique
- (Facultatif) Pour afficher des informations supplémentaires sur les alarmes lors de l’exécution, sélectionnezAlarmsDataGridet ajoutez des colonnes :
- DansPropriétés, aprèsColonnes, sélectionnez , puis le type de colonne à afficher tout à droite de la grille :
- Colonne de texte. Colonne contenant du texte statique.
- Colonne de texte modifiable. Colonne contenant du texte que vous pouvez modifier lors de l'exécution.
- Colonne d'image. Colonne qui affiche un graphique.
- DansPropriétés, développezColonneset faites défiler jusqu'à la nouvelle colonneColonneDeLaGrilleDeDonnées#.
- Dans la sectionTextede la colonne, sélectionnezAjouter un lien dynamique
- Dans la fenêtre Lien dynamique, accédez à, puis sélectionnez la propriété de l’événement d’alarme.Pour afficher les propriétés par type d’alarme, développez les événements d’alarme identifiés par .CONSEIL: Par défaut, laGrille d’alarmes analogiquesaffiche toutes les alarmes activées et actives. Pour afficher uniquement certaines alarmes lors de l’exécution, consultez la rubrique Créer un filtre d'alarme.
Fournir une réponse