Traduire un message d’alarme
Le message affiché dans un widget
Alarmes
est une chaîne de texte qui peut s’afficher dans différentes langues. Entrez un message, sélectionnez la langue pour la traduction, puis entrez la chaîne traduite. Le message d’alarme traduit s’affiche dans la langue de l’utilisateur lors de l’exécution.Conditions préalables
- Pour traduire un message d’alarme
- DansVue de projet, accédez à l'alarme et sélectionnez-la.
- DansMessage, sousPropriétés, tapez le message que l'événement d'alarme doit afficher lors de l'exécution.
- DansVue de projet, développezTraductions.
- Double-cliquez surLocalizationDictionary#
- Dans l’éditeur de traduction, sélectionnezAfficher laRéférence de traduction.Votre nouveau message s'affiche dans la colonneChaîne.
- Dans la ligne du message d'alarme, sélectionnezSynchroniser.Un message traduit correspondant s'affiche dans la colonneClé.
- SélectionnezAfficher la table de traductions.
- SélectionnezAjouter un paramètre régional, la langue souhaitée pour la traduction, puis .
- DansNouveaux paramètres régionaux ajoutés, sélectionnezOui.
- Dans la troisième colonne, entrez la chaîne pour la traduction.
Fournir une réponse