Configurer l'audit de signature

Utilisez AuditSigning pour demander aux utilisateurs de fournir des signatures électroniques.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans la fenêtre
    Bibliothèques
    , recherchez
    Signing Workflows
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Workflows de signature
    vers
    Interface utilisateur
    dans le volet
    Vue de projet
    .
    Dans le volet
    Vue de projet
    , le dossier
    AuditSigning1
    s’affiche.
  4. 4. Développez le dossier
    AuditSigning1
    et sélectionnez
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. Dans le volet
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre la propriété
    Utilisateurs
    et
    ProjectName
    Sécurité
    Utilisateurs
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  6. Dans le volet
    Vue de projet
    , sélectionnez
    SigningController
    .
  7. Dans le volet
    Propriétés
    , procédez comme suit :
    1. Ajoutez des utilisateurs et des groupes autorisés à signer et à double signer.
    2. Sélectionnez le type de workflow par défaut.
  8. Dans le volet
    Vue de projet
    , sélectionnez la variable.
    CONSEIL: Par exemple, si vous souhaitez déclencher un workflow de signature électronique lorsqu’un utilisateur change la valeur d’une jauge linéaire, configurez l’objet de variable associé à la valeur de la jauge.
    Pour plus d’informations, consultez Référence d'audit de signature.
  9. Dans la partie supérieure du volet
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    Audit de signature
    .
  10. (Facultatif) Configurez les paramètres d'audit de signature par défaut en sélectionnant un type de workflow et en ajoutant des utilisateurs et des groupes qui peuvent effectuer le workflow.
    CONSEIL: Les paramètres d'audit de signature par défaut sont hérités de l’objet
    SigningController
    .
  11. Répétez les étapes 1 à 10 pour chaque variable pour laquelle vous souhaitez déclencher la signature électronique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.