Ajouter un widget État de la connexion de la station

Ajoutez un widget État de la connexion de la station pour surveiller l’état de la connexion de l’automate.
  1. Pour ajouter un widget État de la connexion de la station
  2. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  3. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Station Connection Status
    .
  4. Sous
    Composants
    , faites glisser
    État de la connexion de la station
    vers
    MainWindow (type)
    ou un autre conteneur d’interface utilisateur dans
    Vue de projet
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , créez un lien dynamique entre
    Station
    et la station du pilote de communication que vous souhaitez surveiller.
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Lors de l’exécution, le widget affiche les indicateurs d’état de LED suivants:
  • LED verte
    . Connecté à l’automate.
  • LED rouge
    . Déconnecté de l’automate.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.