Définir la durée d’interrogation des variables dynamiques pour les automates

Définissez l’intervalle de temps entre les lectures des valeurs de balise des automates lors de l’exécution.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    NativePresentationEngine
    ou
    WebPresentationEngine
    .
    Pour plus d’informations, consultez Moteurs de présentation.
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Durée d’interrogation des variables dynamiques
    .
    CONSEIL: Définissez la durée d’interrogation entre échantillonnages au format HHHH:MM:SS.MS.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.