Afficher les données de la table de base de données

Afficher les données de la table de base de données

Vous pouvez afficher les données stockées dans une table de base de données en faisant glisser celle-ci dans l'objet
Grille de données
.
  1. Pour afficher les données de la table de base de données
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de données
    Grille de données
    .
    Par exemple, cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    .
  3. Double-cliquez sur l’objet
    Grille de données
    pour l’ouvrir dans l’éditeur.
  4. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet
    Base de données
    .
  5. Dans
    Propriétés
    , faites glisser une table de base de données dans l’objet
    Grille de données
    de l’éditeur.
    L'objet
    Grille de données
    affiche les données stockées dans la table de base de données.
  6. (Facultatif) Pour afficher les données mises à jour en temps réel lors de l’exécution, invoquez la méthode
    Mettre à jour
    de l’objet
    Grille de données
    .
    CONSEIL: Vous pouvez associer la méthode
    Mettre à jour
    à l’
    Événement MouseClick
    d’un objet
    Bouton
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.