Créer une jauge linéaire

Créer une jauge linéaire

Créez une jauge linéaire qui indique la température.
  1. Dans
    Propriétés
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Jauge linéaire
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez la valeur de la variable
    Modifiable
    sur
    Faux
    .
  3. Créer une variable :
    1. Dans la partie supérieure de
      Propriétés
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Variable analogique
      .
    2. Créez un lien dynamique complexe entre la propriété
      VariableAnalogique1
      et la variable
      VariableAnalogique1
      réelle en utilisant le mode de liaison.
      DynamicLink
      ProjectName
      Modèle
      VariableAnalogique1
      Mode EU
      Localiser.
    3. Créez un lien dynamique entre
      Limite basse
      et
      ProjectName
      Modèle
      VariableAnalogique1
      EURange
      Limite basse
    4. Créez un lien dynamique entre
      Limite haute
      et
      ProjectName
      Modèle
      VariableAnalogique1
      EURange
      Limite basse
    5. Définissez
      Contraindre
      sur
      Vrai
      .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  4. Lier l’alias de la variable :
    1. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre
      Valeur
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      JaugeLinéaire1
      VariableAnalogique1
      .
    2. Créez un lien dynamique entre
      Valeur minimale
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      JaugeLinéaire1
      VariableAnalogique1
      EURange
      Basse
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Valeur maximale
      et
      ProjectName
      Interface utilisateur
      MainWindow (type)
      JaugeLinéaire1
      VariableAnalogique1
      EURange
      Haute
      .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal