Modifier la visibilité d’un objet graphique
Déterminez si un objet est visible lors de l'exécution.
- Dans laVue de projetou dans l’éditeur, sélectionnez un objet.
- DansPropriétés, sousVisible, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Vrai. L'objet s'affiche dans la fenêtre lors de l'exécution.
- Faux. L'objet ne s'affiche pas dans la fenêtre lors de l'exécution.
Fournir une réponse