Activer ou désactiver un objet graphique

Activez ou désactivez un objet. Lors de l’exécution, les utilisateurs peuvent interagir avec les objets activés.
  1. Dans
    Vue de projet
    ou dans la fenêtre, sélectionnez l'objet à activer.
  2. Dans
    Propriétés
    >
    Activé
    , sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Vrai
      . L'objet permet aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
    • Faux
      . L'objet ne permet pas aux utilisateurs d'interagir lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.