Feuilles de style
Utilisez un objet Feuille de style pour spécifier les valeurs de style par défaut affichées lors de l’exécution.
CONSEIL:
Les projets peuvent contenir plusieurs feuilles de style. L'utilisation de plusieurs feuilles de style permet de passer d'un style à l'autre. Par exemple, vous pouvez passer d'une interface claire à une interface sombre lors de l'exécution.
Héritage des propriétés
Les objets et les instances d'objets héritent des propriétés de style d'une feuille de style et des types d'objets. Une propriété peut être définie à plusieurs niveaux. Par exemple, la couleur du texte peut être définie à la fois dans toute la feuille de style et sur un type d'objet
Étiquette
personnalisé.Les valeurs de propriété sont résolues dans l’ordre suivant :
- Instance
- Type d'objet de l'instance
- Feuille de style de la classe d'objet
- Toute la feuille de style
Si la valeur d'une propriété est définie sur
Par défaut
, cette dernière hérite de la valeur définie à un niveau supérieur dans l'ordre indiqué ci-dessus. Par exemple, si la valeur Couleur de texte
de l'instance d'un objet Étiquette
est Par défaut
, la valeur de couleur définie est la première valeur trouvée pour la même propriété de type, de classe d'objet ou de niveau global, dans cet ordre.Fournir une réponse