Ajouter un widget à un projet

Vous pouvez ajouter des widgets préconfigurés à un projet. Utilisez les widgets pour configurer l’application FactoryTalk Optix lors de l’exécution, configurer le dispositif sur lequel l’application est en cours d’exécution et afficher des informations relatives au dispositif.
NOTE: Par défaut, un projet
OptixPanel
contient les widgets
Date et heure
,
Dispositif
,
Réseau
et
FT Remote Access
dans la
Vue de projet
par défaut.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Bibliothèques
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Widgets
    .
  3. Sélectionnez le widget à ajouter au projet.
  4. Sous
    Composants
    , complétez les instructions pour ajouter le widget au projet.
  5. Lorsque le widget est ajouté, dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
Le widget s’affiche dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.