Charger une application

Utilisez le widget de chargement de l’application pour charger une application FactoryTalk Optix sur le dispositif à partir d’une clé USB.
  1. Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget Charger l'application.
  2. Dans
    Saisir le chemin d’accès à l’application
    , accédez à l’application FactoryTalk Optix à charger à partir du lecteur USB ou sélectionnez
    Parcourir
    pour rechercher l’application.
  3. Si un mot de passe a été créé lors de l’exportation de l’application, saisissez le mot de passe dans
    Mot de passe
    .
  4. Spécifiez si les fichiers d’application existants sur le dispositif distant sont conservés ou remplacés :
    • Cochez la case
      Supprimer les fichiers de l'application avec la mise à jour
      pour remplacer les fichiers d’application FactoryTalk Optix tels que le journal de données si vous téléchargez une nouvelle application FactoryTalk Optix.
    • Décochez la case
      Supprimer les fichiers de l'applicationn avec la mise à jour
      pour conserver les fichiers d’application FacatoryTalk Optix existants tels que le journal de données si vous téléchargez la même application FactoryTalk Optix avec seulement des modifications ou ajouts mineurs.
    #####
    affiche les messages d’erreur ou de diagnostic qui se produisent lors du chargement de l’application FactoryTalk Optix.
  5. Sélectionnez
    Charger
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.