Ajouter un enregistreur d'événements
Configurez un enregistreur d'événements pour afficher les valeurs stockées dans une table.
Conditions préalables
Créez une base de données pour l’enregistreur d’événements. Consultez la rubrique Créer une base de données intégrée ou Créer une base de données ODBC.
- Pour ajouter un enregistreur d’événements
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surEnregistreurset sélectionnez .
- Pour stocker les traductions des chaînes localisées dans les données de type 1, dansParamètres régionaux, entrez les ID de paramètres régionaux.Pour plus d’informations, consultez Sessions et paramètres régionaux.Par exemple, saisissezen-US.
- Pour ajouter une configuration d’événement et enregistrer les événements d’intérêt :
- DansPropriétés, en regard deConfigurations d’événements, sélectionnez .
- SousConfigurationD’événement, définissez la#Source d’événement.SourceValeurSource d'événementValeurÉcouter le sous-arbreTout objet de projet :(Aucune valeur)VraiUn nœud/objet et tous ses objets enfants :Lien dynamique (nœud ou objet parent)VraiObjet de projet spécifique :Lien dynamique (objet spécifique)Faux
- DansType d'événement, sélectionnez le type d'événement d'intérêt.CONSEIL: Envisagez de créer un enregistreur d’événements dédié aux types d’événements d’audit.
- Dans le volet central, sélectionnez les variables à enregistrer et sélectionnezAppliquer.IMPORTANT:Lorsque vous sélectionnez une variable à enregistrer, un lien dynamique est automatiquement défini sousChamps d’événements à enregistrer. Le lien dynamique pointe vers l’argument d’événement correspondant sélectionné automatiquement. Si l'argument d'événement ne représente pas les données d'intérêt, sélectionnez un autre attribut dans la boîte de dialogueLien dynamique.Vous pouvez combiner plusieurs arguments d'événement à l'aide de liens dynamiques ou de convertisseurs (un formateur de chaîne, par exemple).
- Pour enregistrer uniquement les événements générés par les interactions de l'utilisateur avec l'application, définissezSessions non interactives excluessurVrai.
- DansBase de données, sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez stocker les propriétés sélectionnées.
Fournir une réponse