Créer un bouton Actualiser

Créez un bouton qui actualise les données dans la grille de données.
CONSEIL: Au lieu de créer ce widget à partir de zéro, vous pouvez ajouter l’
Enregistreur d’événements d’alarmes
à partir des
Bibliothèques de modèles
comprenant le bouton Actualiser.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    Refresh Data
    .
  3. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez
    ProjectName
    Interface utilisateur
    MainWindow (type)
    GrilleDeDonnées1
    Actualiser
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.