Afficher les références à un nœud
Affichez les références pour afficher tous les objets du modèle d’information qui font référence à un nœud.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud ou l’élément, puis sélectionnezAfficher les références.
- DansRéférences de (nom), sélectionnez un emplacement, puisAccéder à…
FactoryTalk Optix Studio
permet d’accéder à l’instance du type. Les objets référencés dans un NetLogic ne sont pas affichés.Fournir une réponse