Variables
Une variable est un attribut d’un objet. Attribuez une valeur à une variable pour afficher la valeur lors de l'exécution.
Affichez les variables à partir de l’une des options suivantes :
- Vue de projet. Accédez au dossier contenant les variables. Le dossierInterface utilisateurne peut pas contenir de variables.
- Propriétés. Sélectionnez un objet, un type ou une variable dansVue de projet, ou un objet dans l’éditeur. Les variables ou les propriétés de l’élément sélectionné s’affichent dansPropriétés.
Fournir une réponse