Dupliquer un projet
Dupliquez un projet de façon à utiliser un projet existant comme modèle pour en créer un nouveau.
- Ouvrez le projet à copier, puis sélectionnezEnregistrer sousdans le menu principal.
- DansEnregistrer le projet sous, remplissez les éléments suivants :
- Nom. Nom du nouveau projet.
- Emplacement. Emplacement de stockage des fichiers de projet. Le projet dupliqué est stocké au même emplacement que le projet d’origine par défaut. Sélectionnez l’icône de dossier pour accéder à un nouvel emplacement.
- (Facultatif)Utiliser le contrôle source. Sélectionnez cette option pour enregistrer votre projet dans un référentiel Git.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse