Restaurer un projet
Si un projet est corrompu ou si des modifications indésirables sont enregistrées, vous pouvez restaurer une version antérieure du projet.
- Fermez le projet.
- Dans le dossier%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\[Project Name]copiez le dossier complet de la sauvegarde souhaitée.
- Collez le dossier dans un emplacement autre que l’emplacement du projet en cours ou supprimez le dossier de projet actuel et collez le nouveau dossier au même emplacement.
- Ouvrez le projet.
Fournir une réponse