Développer un paramètre persistant spécifique à un utilisateur
Créez une case à cocher qui affiche ou masque une étiquette d’horloge, dont l’état est persistant en fonction de l’utilisateur actuellement connecté.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UserSpecificPersistentSetting.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Sélectionnez pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse