Ajouter un utilisateur

Ajoutez des utilisateurs dans
Vue de projet
. Gérez les utilisateurs existants en les ajoutant à des groupes et en leur attribuant des autorisations.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Sécurité
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Utilisateurs
    , puis sélectionnez
    Nouveau
    Utilisateur
    .
    Utilisateur#
    s’affiche.
    CONSEIL: Pour ajouter des utilisateurs, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur
    Utilisateurs
    , puis sélectionner
    Nouveau
    Tout
    Sécurité
    Utilisateurs
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , configurez les éléments suivants :
    • Nom
      . Nom de l’utilisateur.
    • Mot de passe
      . Mot de passe que l’utilisateur doit fournir pour se connecter à l’application.
    • LocaleIds
      . Paramètres régionaux de l’utilisateur. La valeur par défaut est en-US.
    • Langues
      . Langue configurée pour l’utilisateur. La langue par défaut est la langue par défaut de LocaleId.
    • Système de mesure
      . Le système de mesure utilisé pour afficher les données à l’utilisateur :
      • Système international d’unités
      • Unités de mesure américaines
      • Système d'unités impériales
    • Domaine
      . Identifie le compte utilisateur
      Windows®
      local pour tout compte utilisateur associé à un domaine.
  4. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.