Modifier les propriétés de l’utilisateur

Modifiez les propriétés d’un utilisateur pour modifier le domaine, le mot de passe, l’emplacement et la langue de cet utilisateur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , développez
    Sécurité
    .
  2. Développez
    Utilisateurs
    .
  3. Sélectionnez un utilisateur.
  4. Dans
    Propriétés
    , modifiez les éléments suivants :
    • Nom
      . Nom de l’utilisateur.
    • Mot de passe
      . Mot de passe que l’utilisateur doit fournir pour se connecter à l’application.
    • LocaleIds
      . Emplacement de l’utilisateur. La valeur par défaut est en-US.
    • Langues
      . Langue configurée pour l’utilisateur. La langue par défaut est la langue par défaut de l’emplacement de l’utilisateur. 
    • Système de mesure
      . Le système de mesure utilisé pour afficher les données à l’utilisateur :
      • Système international d’unités
      • Unités de mesure américaines
      • Système d'unités impériales
    • Domaine
      . Identifie le compte utilisateur
      Windows®
      local pour un compte utilisateur lié à un domaine.
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.