Retirer un utilisateur d'un groupe

Retirez un utilisateur d’un groupe pour que les droits et privilèges ne lui soient plus attribués.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Pour retirer un utilisateur d’un groupe, deux options s’offrent à vous :
    • Sous
      Utilisateurs
      , sélectionnez un utilisateur, sélectionnez
      Attribuer des utilisateurs à des groupes
      , puis décochez le groupe sélectionné.
    • Sous
      Groupes
      , sélectionnez un groupe, sélectionnez
      Attribuer des groupes à des utilisateurs
      , puis décochez l’utilisateur sélectionné.
  3. Sélectionnez
    Appliquer
    .
  4. Sélectionnez
    Quitter
    .
  5. Sélectionnez
    Enregistrer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.