Transférer les modifications apportées au référentiel distant
Transférez les modifications apportées à un référentiel distant afin de sauvegarder le projet sur un emplacement autre que votre ordinateur local et ainsi fournir le contrôle de version du projet. Les modifications transférées vers le référentiel distant sont disponibles pour les autres personnes qui travaillent sur le projet.
Lorsqu’il y a des modifications à transférer, le message « Modifications locales disponibles pour le transfert » s’affiche dans la barre d’état et l’icône affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à transférer.
Transférer vers le dépôt distant
IMPORTANT:
Lorsque vous transférez des modifications vers le référentiel distant, le projet doit être synchronisé. Dans le cas contraire, vous serez invité à extraire du référentiel distant et à résoudre les conflits. Lorsqu’il y a des modifications à extraire, le message « Modifications locales et distantes disponibles pour le transfert et l’extraction » s’affiche dans la barre d’état et l’icône affiche un nombre en bleu représentant le nombre de validations à extraire.
Extraire du dépôt distant
- Dans le projet ouvert, sélectionnezTransférer vers le dépôt distant
- Si vous n’avez pas d’identité d’utilisateurFactoryTalk Optix Studioet que vous n’êtes donc pas autorisé à transférer les modifications au référentiel distant, un message vous permettant de créer votre identité s’affiche.
- (facultatif) Si le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous transférez les modifications du projet local pour la première fois, vous pouvez associer le projet à un référentiel distant :
- DansConfigurer l’emplacement distant, dansEmplacement distant, saisissez l’URL du référentiel distant.
- SélectionnezOK.
- Si les modifications n'ont pas été enregistrées et validées précédemment, dansEnregistrer et valider, dansMessage de validation, saisissez une description des modifications, puis sélectionnezOK.
Les modifications sont validées sur le référentiel distant.
Fournir une réponse