Collections
Une collection est un objet C# contenant plusieurs objets. Vous pouvez utiliser des collections pour compter, itérer, ajouter et supprimer des nœuds enfants d’un nœud donné.
Collections d'enfants génériques
Disponible dans chaque objet C#
IUANode
et chaque nœud de projet. Les enfants génériques collectent les propriétés d’objet/nœud et d’autres objets/nœuds qui sont ses enfants directs.Collections spécialisées
Type d’objet de projet | BrowseName du type d’objet | Collection | Type d’objet de collection |
---|---|---|---|
Enregistreur de données | DataLogger | VariablesToLog | VariableToLog |
Enregistreur d’événements | EventLogger | EventFields | EventField |
Client OPC UA | OPCUAClient | RuntimeConfigurations | RuntimeConfigurationEntry |
Serveur OPC UA | OPCUAServer | NodesToPublish | NodesToPublishConfigurationEntry |
NodesToPublish.Nodes | NodePointer qui pointe vers les nœuds du projet | ||
NodesToPublish.Users | NodePointer qui pointe vers les utilisateurs | ||
Rapport | Report | Sections | UI.Item |
Base de données de rétentivité | RetentivityStorage | Nodes | IUAVariable qui pointe vers les racines des nœuds avec l’ensemble de rétentivité. |
Stockage | Store | Tables | Table |
Table | Table | Columns | Column |
Jauge circulaire | CircularGauge | WarningZones | WarningZone |
Jauge linéaire | LinearGauge | WarningZones | WarningZone |
Grille de données | DataGrid | Columns | DataGridColumn |
Panneau de navigation | NavigationPanel | Panels | NavigationPanelItems |
Traceur de tendance | Trend | Pens | TrendPen |
Ligne de graphique XY | XYChart | Pens | XYChartPen |
Station de communication | IStation | Tags | Tag |
TagStructure | CommunicationDriver.TagStructure | ||
Conteneurs Objets graphiques pouvant avoir des enfants | - | Items | Item |
Objet | BaseObject | InstanceNodeCollection | BaseObject
CONSEIL:
Instances de tout type dérivé qui ne sont pas représentées dans
InstanceNodeCollection . Elles peuvent être répertoriées manuellement avec les types dérivés en premier. |
Variable | BaseVariable | InstanceNodeCollection | BaseVariable
CONSEIL:
Instances de tout type dérivé qui ne sont pas représentées dans
InstanceNodeCollection . Elles peuvent être répertoriées manuellement avec les types dérivés en premier. |
Fournir une réponse