Modifier un NetLogic

Modifiez le code NetLogic à l'aide d'un éditeur de code externe.
Conditions préalables
Définissez l’éditeur de code externe par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
  1. Pour modifier un NetLogic
  2. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur un objet NetLogic.
    L'éditeur de code externe par défaut s'ouvre.
    CONSEIL: Rockwell Automation recommande d’utiliser Microsoft Visual Studio 2022 ou Microsoft Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut. Certains outils d'aide à la programmation peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre éditeur de code.
  3. Dans l'éditeur de code externe, modifiez le code NetLogic et enregistrez le fichier.
    CONSEIL:
    Vous pouvez exposer des méthodes personnalisées en ajoutant des déclarations telles que :
    [ExportMethod] public void MyCustomMethod1() { //Add custom code here }
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.