- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Créer des objets localisés
Développez un NetLogic de conception qui crée une étiquette contenant du texte localisé.
CONSEIL:
Vous pouvez télécharger un exemple de projet depuis :
CreateLocalizedObjects.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surCreateLocalizedLabelet sélectionnezExécuter Method1.L’étiquette localiséeMyLabelNameapparaît sousMainWindow (type).
- Enregistrez le projet.
Fournir une réponse