Configurer une grille d’alarmes

Ajoutez une table qui affiche l’état des alarmes en temps réel.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Bibliothèques
    , recherchez
    Alarm Grid
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Grille d’alarmes
    vers
    Page2 (type)
    dans
    Vue de projet
    .
    GrilleD’alarmes1
    apparaît sous
    Page2 (type)
    .
  4. Sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    GrilleD’alarmes1
    .
  6. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Alignement horizontal
    sur
    Étirer
    .
    L’objet ajuste sa largeur au conteneur lors de l’exécution.
GrilleD’alarmes1 dans Page2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.