Anomalies corrigées dans cette version

La liste identifie les anomalies corrigées dans
FactoryTalk Optix
 1.2.0.
Utilisez les informations d’identification entre parenthèses pour suivre l’anomalie dans les prochaines versions ou pour vous y référer lorsque vous recevez de l’aide de l’assistance clientèle pour un problème connexe.
Erreur lors de l’ouverture du projet sur OneDrive [1911544]
Lorsqu’un projet se trouve sur OneDrive, obtenir la mise à jour du référentiel distant peut entraîner une erreur lors de l’ouverture du projet. Redémarrez
FactoryTalk Optix Studio
et rouvrez le projet.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.0.2.
Impossible de se connecter aux automates Logix depuis l’émulateur à l’aide de FactoryTalk Optix Studio dans la version Web [1900931]
Impossible de lire et d’écrire sur les automates Logix lors de l’émulation d’un projet à l’aide de
Éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio
. Utilisez l’
Éditeur de bureau de FactoryTalk Optix Studio
pour émuler des projets qui font référence aux automates Logix.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.0.2.
L’importation en ligne d’UDT peut être incorrecte si le type UDT et un type de données Logix portent le même nom [2131416]
Lors de l’importation de balises en ligne, si le nom d’un type UDT est devenu un type prédéfini dans une version ultérieure de Logix, l’UDT ne sera pas importé correctement. Par exemple, si vous créez un UDT dans Logix version 32 et que vous attribuez à l’UDT le nom Time, une importation en ligne créera la balise de type Time comme cela est défini dans Logix version 34 contrairement à ce qui est défini pour l’UDT dans Logix version 32. Pour résoudre ce problème, effectuez une importation hors ligne ou modifiez le nom du type UDT dans Logix.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.1.0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.