Anomalies connues dans cette version

La liste identifie les anomalies connues de
FactoryTalk Optix
version 1.2.0.
Utilisez les informations d’identification entre parenthèses pour suivre l’anomalie dans les prochaines versions ou pour vous y référer lorsque vous recevez de l’aide de l’assistance clientèle pour un problème connexe.
Certaines vidéos peuvent ne pas se lancer sur des ordinateurs exécutant Microsoft Windows [2212837]
Si vous émulez un projet sur un ordinateur exécutant
Microsoft®
Windows®
, certaines vidéos peuvent ne pas se lancer. Elles se lanceront si vous déployez le projet sur un dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.1.0.
Les noms DNS dans le certificat doivent être en minuscules [2226560]
Les noms DNS utilisés dans le champ
SubjectAltName
de la configuration du certificat ne sont reconnus que s’ils sont en minuscules.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Incompatibilité entre FactoryTalk Optix Studio et FactoryTalk Motion Analyzer [1844818]
L’installation de
FactoryTalk Optix Studio
et de FactoryTalk Motion Analyzer sur le même ordinateur empêche FactoryTalk Motion Analyzer de fonctionner.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.0.2
Les contrôles multimédia provoquent des fuites de mémoire sur certains dispositifs [1283160]
Passer trop souvent à des écrans contenant des contrôles PDF et vidéo provoque des fuites de mémoire sur les dispositifs OptixPanels et Embedded Edge Compute.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Caractères spéciaux pas toujours pris en charge [2123530]
Les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les noms de fichiers PDF, les noms d’utilisateurs de serveur FTP, les noms de référentiels Git, les noms de bases de données ODBC. En plus, il ne sont pas pris en charge non plus quand vous utilisez la méthode de saisie Pinyin sur le dispositif lors d'éxécution ou dans l’éditeur Web de FactoryTalk Optix Studio lors de la conception.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Impossible de déployer sur un dispositif portant un nom non valide [2239099]
Le déploiement sur un dispositif portant un nom contenant une barre oblique entraîne une erreur ou empêche l’application de s’exécuter sur le dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le chargement d’une application via USB peut déclencher plusieurs applications [2238992]
Le chargement d’une application vers un dispositif via USB déclenche plusieurs applications sur le dispositif si l’application exportée n’est pas chiffrée.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le contrôle de version peut déclencher une duplication ou une perte du type d’objet au cours d’une opération d’extraction [2243507]
Lorsque le nom d’un type d’objet a été modifié à la fois à distance et localement, l'extraction à partir du référentiel distant entraîne un conflit de fusion. L’opération crée deux objets différents lors de la conservation des modifications locales et entraîne la perte du type renommé lors de l’acceptation des modifications à distance. Pour éviter la perte de données, tous les utilisateurs qui collaborent sur le projet doivent manuellement mettre à jour le nom du type d’objet sur leur projet local avant d'effectuer l'extraction à partir du référentiel distant.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
L’application peut ne pas se charger sur le dispositif
après qu'une application précédente a été supprimée
[2248640]
Il se peut que l’application par défaut ne se charge pas sur le dispositif après qu'une application a été supprimée à l’aide du gestionnaire de périphériques. Une application déployée peut également afficher un écran vide après la suppression. Pour charger à nouveau une application sur le dispositif, redémarrez le dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Un module de calcul avec plusieurs fonds de panier dans le chemin de l'automate ne peut pas communiquer avec l'automate
Le module de calcul ne peut pas communiquer avec l'automate s’il y a plusieurs fonds de panier dans le chemin de l'automate. Par exemple, le module ne peut pas communiquer avec l'automate si le chemin est Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Cependant, les chemins de type Backplane\3 ou Backplane\1\A\10.220.173.66 permettent au module de communiquer avec l'automate.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le module Embedded Edge Compute ne prend pas en charge le moteur NativePresentation [2233502]
Si une application est déployée avec le moteur NativePresentation, la bibliothèque ne peut pas se charger et l’application ne s’exécute pas sur le dispositif. Remplacez le moteur NativePresentation par un moteur WebPresentation pour permettre à un client distant de se connecter au dispositif.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0.
Le détrompage électronique AOP du module Embedded Edge Compute peut entraîner une erreur ou une connexion inattendue dans Logix [2256502]
Le détrompage électronique AOP du module Embedded Edge Compute peut entraîner une erreur ou une connexion inattendue dans Logix en cas de non-correspondance de révision mineure.  Mettez à jour la définition AOP pour désactiver le détrompage du module.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0
Impossible de télécharger le fichier EDS du module Embedded Edge Compute sur le fond de panier [2256504]
Impossible de télécharger le fichier EDS du module Embedded Edge Compute sur le fond de panier. Téléchargez le fichier EDS à l’aide du port Eth 2 sur l'Embedded Edge Compute.
Cette anomalie a été identifiée pour la première fois dans la version 1.2.0
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.