Rien n’est plus important que la qualité des produits. Alors qu’il devient de plus en plus complexe de gérer la qualité des produits conformément aux normes du secteur, il est difficile de maintenir un niveau de qualité élevé en s’efforçant de réduire les coûts et d’augmenter la transparence.
Si les processus manuels et les systèmes internes ont leurs limites, le système de gestion de la qualité Plex permet quant à lui d’éviter les approximations en matière de gestion de la qualité ainsi que l’introduction d’erreurs dans les opérations de fabrication. Plex QMS offre aux fabricants un meilleur suivi de la qualité et une capture de données en temps réel pour assurer la répétabilité, la prévisibilité et la gestion de la conformité.
Plex QMS permet de gérer la qualité numériquement parlant, avec des données précises et en temps réel sur la qualité conformément aux exigences du secteur et des produits. En outre, il vous fait gagner en excellence opérationnelle.